Pressmeddelande

Mitsubishi Electric börjar leverera krafthalvledarkretsar tillverkade av 12-tums wafers för montering i halvledarmodulerTillförlitliga leveranser av Si-krafthalvledare väntas kunna stödja den gröna omvandlingen

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3733

  • Tillverka 12-tums Si-wafer för att tillverka kretskort

  • Rad för bearbetning av 12-tums Si-wafers (8-tums wafer till höger)


TOKYO, den 30 september 2024Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att dess Power Device Works Fukuyama-fabrik har inlett storskaliga leveranser av krafthalvledarkretsar tillverkade av 12-tums Si-wafers (kisel) för montering i halvledarmoduler, med omedelbar verkan. De avancerade Si-krafthalvledarmodulerna ska inledningsvis användas i konsumentprodukter. Framöver förväntar sig Mitsubishi Electric att bidra till den gröna omvandlingen (GX) genom att tillhandahålla stabila och snabba leveranser av halvledarkretsar för att möta den växande efterfrågan på energibesparande kraftelektronikenheter i olika tillämpningar.

Fukuyama-fabriken tillverkar wafers för produktionen av Si-krafthalvledare. Fabriken spelar en viktig roll i Mitsubishi Electrics planer på halvlång sikt att fördubbla sin waferbearbetningskapacitet för Si-krafthalvledare till räkenskapsåret 2026 jämfört med fem år tidigare. Genom att leverera stora mängder 12-tums Si-wafers för krafthalvledarkretsar säkerställer företaget stabil produktion av avancerade Si-krafthalvledarmoduler för energibesparande kraftelektronikutrustning.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt