Pressmeddelande

Mitsubishi Electric utvecklar AI-teknik för snabb, exakt omidentifiering, spårning och sökning av människorStöder upptäckt och spårning av misstänkta personer och försvunna barn med hjälp av flera kameror

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3506

TOKYO, 30 mars 2022Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget har utvecklat en AI-teknik (artificiell intelligens) som identifierar individer som registrerats med flera övervakningskameror på en tiondels tid jämfört med konventionell AI, genom att använda särskild komprimeringsteknik för att eliminera onödiga data och därmed uppnå mycket effektiv och exakt omidentifiering, spårning och sökning som är relativt opåverkad av förändringar i kameravinklar eller positioner hos människor. Mitsubishi Electric räknar med att tillhandahålla den nya tekniken i företagets Maisart®*-sortiment, inklusive i nya säkerhetssystem för identifiering och spårning av misstänkta personer och försvunna barn, samt inom kundservice för kundflödesanalys.

  1. *Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the- ART in technology Maisart

Exempel på den nya AI-teknikens upprepade identifiering och spårning av människor

Egenskaper

  1. 1)Egenutvecklad komprimeringsteknik minskar tiden för att omidentifiera enskilda personer till en tiondel
    • Genom att analysera korrelationen av flera egenskaper som extraherats från en bild och ta bort information som är mindre viktig för omidentifiering komprimerar AI datavolymen till så lite som en tiondel jämfört med konventionella datauppsättningar, vilket minskar beräkningstiden för omidentifiering till en tiondel av tiden.
    • För att identifiera en viss person extraherar AI först viktiga egenskaper från personens bild och jämför sedan egenskaperna med olika kameravinklar för att beräkna likheter och avgöra om andra bilder är av samma person. I allmänhet kan AI extrahera flera tusen egenskaper från en enda bild, så om antalet personer ökar kan beräkningen bli mycket komplex. Med Mitsubishi Electrics nya teknik analyserar AI korrelationer mellan flera egenskaper och tar sedan bort onödiga data samtidigt som en persons utmärkande egenskaper bibehålls.
  2. 2)Snabb, exakt spårning och sökning påverkas inte av olika kameravinklar och positioner
    • Genom att komprimera datastorleken snabbar AI upp bearbetningen av bilder från olika vinklar och positioner.
    • Noggrannheten för spårning och sökning förbättras genom att minska påverkan från olika positioner och vinklar.
    • Noggrannheten för spårning och sökning av enskilda personer förbättras med cirka 10 % jämfört med konventionella metoder.
    • AI fungerar fortfarande även om personen bär en mask eller liknande kläder som andra personers bär i närheten.

Ny och konventionell AI-teknik



Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar