Pressmeddelande
Mitsubishi Electric levererar prov på 50 Gbit/s DFB-laserdiod för 5G-mobilbasstationerStöder dataöverföring med hög hastighet och stor kapacitet
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3495
TOKYO, 3 mars 2022 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget börjar leverera prover av sin 50 Gbit/s DFB-laserdiod (Distributed-Feedback) för optisk fiberkommunikation i femte generationens (5G) mobilbasstationer den 4 mars. Den nya dioden är helt kompatibel med alla relevanta standarder för optisk transceiver och uppfyller branschens bredaste* drifttemperaturområde för snabb dataöverföring med stor kapacitet i 5G-mobilnätverk. Enheten visas upp på Optical Fiber Communication Conference and Exhibition (OFC) 2022 i Los Angeles, Kalifornien från 8 till 10 mars.
- *Från den 3 mars 2022 enligt Mitsubishi Electric-forskning

50 Gbit/s DFB-laserdiod (ML771AA74T)
Produktegenskaper
- 1)Stöd för 5G-kommunikation med hög hastighet och stor kapacitet på 50 Gbit/s i PAM4-format
- Mitsubishi Electrics nya DFB-laserdiodens frekvensresponsegenskaper är kompatibla med pulsamplitudmodulering på 4 nivåer (PAM4) för signalmodulering på flera nivåer, med stöd för överföringshastigheter på upp till 50 Gbit/s. Dessutom eliminerar dess branschledande drifttemperaturområde på -40 °C till 90 °C behovet av alla temperaturstyrenheter, vilket bidrar till att minska energiförbrukningen för mobila basstationer.
- 2)Kompatibel med TO-56 CAN-standarden för kompakta paket med optisk transceiver
- Det nya diodpaketet uppfyller branschstandarden TO-56 CAN och är kompatibelt med SFP56-standarden för kompakt transceiver som används för Mitsubishi Electrics 25 Gbit/s DFB-laserdiod (modell ML764AA58T, produktion har upphört).
Huvudspecifikationer och försäljningsschema
Produkt | Modell | Våglängd | Drifttemperatur | Optisk uteffekt | Provleveranser |
---|---|---|---|---|---|
50 Gbit/s DFB- laserdiod |
ML771AA74T | 1 310 nm | -40 °C till 90 °C | 8mW | Den 4 mars 2022 |
Obs!
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.