FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3209
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Möjliggör snabb dataöverföring och minskad strömförbrukning inom mobila nätverk
TOKYO, 4 september 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag lanseringen av en 25 Gbit/s EML CAN-modul med stöd för snabb optisk dataöverföring i nätverk för radioåtkomst inom femte generationens (5G) mobilbasstationer. Den nya modulen kommer att visas på China International Optoelectronic Exposition (CIOE) 2018 i Shenzhen, Kina, den 5–8 september, och börjar att säljas den 1 november.
25 Gbit/s EML CAN (ML760B54)
Produkt | Modell | Våglängd | Höljets drifttemperaturområde |
Leveransdatum |
---|---|---|---|---|
25 Gbit/s EML CAN |
ML760B54 | 1 270 nm, 1 310 nm |
–40°C till +95°C | 1 november 2018 |
Införandet av 5G mobila nätverk betyder ökad överföring av enorma datavolymer och ökat behov av snabba optiska kommunikationsnätverk. Detta driver i sin tur upp kundefterfrågan på snabba optiska enheter med låg strömförbrukning. Den nya 25 Gbit/s EML CAN-enheten möter dessa krav och bidrar till att förbättra produktiviteten och effektiviteten för kundinstallationer.
Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.