FÖR OMEDELBAR PUBLICERING NR 3075
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Oöverträffad uteffekt på 2,1 W med kontinuerlig våg plus fantastiskt rött ljus med 639 nm våglängd
TOKYO, 14 december, 2016 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man kommer att lansera en ny laserdiod (LD) med kontinuerlig våg (CW) för projektorer. ML562G85, som har en oöverträffad uteffekt på 2,1 W och ett fantastiskt rött ljus med en våglängd på 639 nanometer (nm), kommer att lanseras den 1 februari 2017. Laserdiodens klara röda färg och låga strömförbrukning förväntas bli användbart i laserbaserade projektorer vid större event där en hög ljusstyrka behövs.
Röd laserdiod med hög effekt och 639 nm våglängd (ML562G85)
Det har inneburit en teknisk utmaning att ta fram röda lysdioder som ger en hög uteffekt vid en hög temperatur med en lasringsvåglängd som inte överskrider 640 nm, vilket är den maximala våglängd som föredras när det gäller att uppnå den ljusstyrka som krävs. Mitsubishi Electric lyckades utveckla sin nya röda lysdiod med kontinuerlig våg som arbetar vid hög temperatur genom att använda ursprunglig högeffektsteknik och en optimerad LD-utformning.
Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.