Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3649
Exempel på användning av supportverktyget under penetrationstest
TOKYO, 5 december 2023 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget har utvecklat världens första1 supportverktyg för penetrationstest2, CATSploit, som automatiskt genererar attackscenarier baserade på en penetrationstestares testmål, t.ex. stöld av konfidentiell information, för att utvärdera hur effektiva testattacker är. Med hjälp av attackscenarierna och de efterföljande testresultaten (poäng) kan även oerfarna säkerhetstekniker enkelt utföra penetrationstester.
Under de senaste åren har styrsystem som till exempel infrastruktur och fabriksutrustning allt oftare anslutits till nätverk, vilket ökar risken för störningar, såsom strömavbrott eller nedstängning av kollektivtrafik, på grund av cyberattacker. Behovet av att implementera säkerhetsåtgärder i sådana system har blivit brådskande. Dessutom krävs det enligt standarderna ISA/IEC 624433 att fuzzing4 och penetrationssäkerhetstester utförs på system och utrustning för att utvärdera deras motstånd mot cyberattacker, inklusive sårbarheter på grund av implementerings- eller konfigureringsfel. Penetrationstesterna är mycket sofistikerade och det krävs att etiska hackare5 attackerar systemet eller produkten som testas, men sådana personer måste ha mycket hög expertis, och de är få och svåra att hitta.
Mitsubishi Electric har, genom att fokusera på de faktorer som etiska hackare tar hänsyn till när de väljer attackvektorer, utvecklat ett supportverktyg för penetrationstest som genererar listor över möjliga attackscenarier och deras effektivitet (uttryckt i siffror).
Information om verktyget presenteras 6 december (kl. 11 lokal tid) under Black Hat Europe 2023 Arsenal i London, som äger rum 6 och 7 december.
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.