Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3494
TOKYO, 28 februari 2022 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget har utvecklat en teknik för robotsystem utan inlärning som gör det möjligt för robotar att utföra uppgifter, som att sortera och ordna lika snabbt som människor, utan att behöva inlärning av specialister. Systemet använder Mitsubishi Electrics Maisart®1 AI-tekniker, inklusive röstigenkänning med hög precision, vilket gör att operatörer kan utfärda röstinstruktioner för att initiera arbetsuppgifter och sedan finjustera robotrörelser efter behov. Tekniken förväntas användas i anläggningar som t.ex. livsmedelsfabriker där artiklar ofta ändras, vilket har gjort det svårt tills nu att introducera robotar. Mitsubishi Electric strävar efter att kommersialisera tekniken under eller efter 2023 efter ytterligare prestandaförbättringar och omfattande verifieringar.
Processer | Resultat | |
---|---|---|
Konventionell teknik | Miljöinformation: Förberedd av experter med CAD osv. Programinmatning: Manuell. Justeringar/modifieringar: Bekräftas med simulator och/eller tester. |
|
Ny teknik för självprogrammering | Miljöinformation: Utarbetad av systemet med hjälp av sensorer Programinmatning: Via surfplatta eller röst. Justeringar/modifieringar: Självprogrammerade kommandon optimerar rörelsebanan och tidsinställningen |
|
Fig. 1 Exempel på ökad effektivitet med det nya systemet
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.