Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3463
TOKYO, 2 december 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget tilldelats 2021 R&D 100 Award av USA-publikationen R&D World för företagets luftkretsbrytare för lågspänning (World Super AE V-Series C-Class), en omkopplingsenhet som skyddar eldistributionssystem för lågspänning i fabriker och byggnader. Mitsubishi Electric har nu vunnit 27 R&D 100 Award-utmärkelser, inklusive årets utmärkelse.
World Super AE V Series C-Class
luftkretsbrytare för lågspänning
Lågspänningsanläggningar för in- och utmatning i byggnader, fabriker och anläggningar för förnybar energi måste fjärrstyras för att få bättre underhåll och driftseffektivitet. Konventionellt sett används en fjäderkonstruktion för att öppna och stänga luftkretsbrytare, som är en viktig del av eldistributionsutrustning för lågspänning. För att fjärrstyra kretsbrytaren måste fjädern aktiveras av motorn, vilket kräver att motorns drivenhet har ett stort antal delar, vilket avsevärt ökar kostnaderna och underhållskraven.
Mitsubishi Electrics nya elektromagnetiskt styrda luftkretsbrytare med koniska och magnetiska spärrstrukturer i den rörliga järnkärnan kräver endast ungefär samma ström som en motorstyrning, men dess styrkonstruktion innehåller 46 % färre komponenter och underhållskraven minskas med 30 %. Dessutom eliminerar styrningen av kretsbrytaren direkt med en elektromagnet behovet av att aktivera en motorfjäder, detta innebär att den elkraft som behövs för att öppna och stänga kretsen minskas med 88 %.
Mitsubishi Electric har nu vunnit ytterligare ett prestigefyllt R&D 100 Award och strävar efter att driva utvecklingen av nästa generations omkopplingsenheter för att fortsätta leverera produkter som kunderna kan använda säkert och skyddat i sina elanläggningar.
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.