Pressmeddelande

Mitsubishi Electric levererar prov på 100 Gbit/s EML CAN för 5G-mobilbasstationer

Stöder både snabb dataöverföring och minskad strömförbrukning

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3369

TOKYO 3 september 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag att företaget börjar leverera prover på sin 100 Gbit/s EML (Electro-Absorption Modulator Laser) CAN för snabb optisk dataöverföring och stor kapacitet i femte generationens (5G) mobilbasstationer på radioåtkomstnätverk den 1 oktober. Den nya modellen stöder också förbättrad tillverkningsproduktivitet.

100 Gbit/s EML CAN (ML770B64)

Säljschema

Produkt Modell Våglängd Höljets drifttemperaturområde Leveransdatum
100 Gbit/s EML CAN ML770B64 1 310 nm -40 °C till +95 °C Den 1 oktober 2020

Mobila kommunikationssystem över hela världen behöver hantera ökande datakommunikationsvolymer på grund av övergången från 4G till 5G, utbredningen av mobila terminaler inklusive smarttelefoner och surfplattor, och informationsskiftet till molnet. Expansionen av 5G mobila nätverk kräver ökad överföring av enorma datavolymer till och från basstationer i snabba optiska kommunikationsnätverk. Detta driver i sin tur upp efterfrågan på snabba optiska enheter med låg strömförbrukning. Den nya 100 Gbit/s EML CAN uppfyller inte bara dessa krav, den bidrar också till ökad effektivitet vid tillverkning av optiska sändtagare. Den nya 100 Gbit/s EML CAN som använder industristandarden TO-56 CAN-paketet görs tillgänglig för 5G-basstationer.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar