Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3363
TOKYO, 14 juli 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att de har utvecklat en ny teknik för att ta fram en effektförstärkarmodul i galliumnitrid (GaN) för 5G-basstationer som både har en kompakt (6 x 10 mm) storlek och extra hög energieffektivitet1, det senare på mer än en aldrig tidigare skådad klassning på 43 %2. Modulen, som använder ett minsta antal chipkomponenter i matchningskretsen för att styra signalutdata av hög kvalitet, förväntas bidra till att förverkliga 5G-basstationer som är allmänt driftklara och mycket energieffektiva. Teknisk information om den nya modulen presenteras på IEEE International Microwave Symposium i augusti.
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.