Pressmeddelande

Mitsubishi Electric förvärvar fabrik för att utöka verksamheten för kraftenheterUppfyller stigande efterfrågan på kraftenheter som sparar energi och minskar koldioxidutsläppen

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3359

TOKYO, 11 juni 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag att företaget förvärvar byggnader och landområden från Sharp Fukuyama Semiconductor Co., Ltd., ett helägt dotterbolag till Sharp Corporation i Fukuyama, Hiroshima Prefecture, Japan. De förvärvade egendomarna är tänkta att fungera som en ny plats där Mitsubishi Electrics Power Device Works bearbetar wafers för tillverkning av halvledare för kraftindustrin. Nya produktionsanläggningar som planeras att starta i november nästa år gör det möjligt för Mitsubishi Electric att utöka sin verksamhet för kraftenheter.
Efterfrågan på krafthalvledare som behövs för att kontrollera elkraft med effektivitet ökar snabbt parallellt med insatser för att spara energi och skydda den globala miljön genom åtgärder för att minska koldioxidutsläppen, inklusive den pågående elektrifieringen av bilar över hela världen.
För att möta denna växande efterfrågan började Mitsubishi Electric söka efter potentiella nya tillverkningsplatser. Som ett resultat av det har företaget kommit överens med Sharp Corporation om att förvärva byggnader och landområden från Sharp Fukuyama Semiconductor.

Ny tillverkningsort

PlatsFukuyama, Hiroshima Prefecture, Japan
StrukturTrevåningsbyggnad (totalt 46 500 m2 golvutrymme)
SyfteProcessorwafers för krafthalvledare
InvesteringCirka 20 miljarder yen

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar