Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3331
Tokyo, 29 januari 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag att man har utvecklat nya miniatyriserings- och energieffektiva tekniker för spänningsstabilisatorer för elfordon (EV), vilket kommer att underlätta hushållsanvändningen av el som lagras i EV-batterier. Användningen av dessa tekniker när en prototyp för spänningsstabilisatorer skapades gjorde att storleken kunde minskas till ungefär hälften jämfört med jämförbara befintliga modeller* samtidigt som den uppnådde cirka 30 procent mindre effektförlust.** Den kompakta designen gör det möjligt att installera stabilisatorerna i trånga utrymmen, till exempel garage i hemmet, vilket underlättar användningen i typiska hemmiljöer.
Den nyutvecklade tekniken underlättar hushållsförbrukningen av överskottsenergi som genereras av fotovoltaiska (PV) system samtidigt som bostäder får en stabil strömförsörjning vid strömavbrott. I framtiden planerar Mitsubishi Electric att massproducera små högeffektiva spänningsstabilisatorer för EV, vilket bidrar till att förverkliga ett samhälle med låga koldioxidutsläpp genom ökad användning av förnybar energi.
EV-spänningsstabilisatorer består huvudsakligen av en DC/DC-omvandlare och en växelriktare som omvandlar DC till AC för att möjliggöra laddning och urladdning av EV-batterierna. Dessa omvandlare och växelriktare har induktansspolar för överföring av elektricitet till EV och kraftledningar, vilket står för en stor del av spänningsstabilisatorernas storlek. Induktansspolar spelar en roll vid borttagning av högfrekvenskomponenter i pulsspänningen, vilket möjliggör stabil drift av komponentsystemen. Storleken på induktansspolen bestäms av perioden och amplituden för inspänningspulsen. Det är därför möjligt att minska detta genom att minska inspänningen och förkorta dess pulsperiod.
Med denna senaste utveckling har Mitsubishi Electric skapat en lösning som klarar höghastighetsväxling av de effekthalvledarenheter som används i DC/DC-omvandlare, vilket möjliggör drift med kortare pulsperioder (Fig. 2 och 3). Dessutom går det att genom att undertrycka spänningsfluktuationer vid växling av effekthalvledarenheter använda en växelriktarkrets med tre nivåer i växelriktaren (Fig. 2). Detta kan minska amplituden för spänningen som är under den för en konventionell växelriktarkrets med två nivåer, vilket möjliggör en minskning av ingångsspänningen till induktansspolen som är ansluten till kretsens utgångssida (Fig. 4). Det gör att induktansspolen kan miniatyriseras och i kombination med den optimerade placeringen av komponenter underlättar det en minskning av storleken på den totala spänningsstabilisatorn på nästan 50 procent.
När batterier för EV-förvaring används i vanliga hem är den typiska strömförbrukningen mindre än 1 kW. Genom att minska effektförlusterna vid dessa nivåer går det att effektivt utnyttja överskottsenergi som genereras av PV och lagras i EV-batterierna, vilket resulterar i en minskning av den elektricitet som måste köpas av bostadsägaren. Den nya tekniken kan styra två DC/DC-omvandlare med en effekt på 3 kW på ett mycket effektivt sätt. När uteffekten är låg använder systemet endast en av omvandlarna och stoppar delvis växlingen av den aktiva omvandlarens effekthalvledarenheter. Som ett resultat av detta kan effektförlusten hos effekthalvledarenheter vid uteffekt på 1 kW eller mindre minskas med cirka 30 procent.
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.