Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3329
UPPDATERAD, 20 februari 2020 – Trots att Mitsubishi Electric vid tidpunkten för det ursprungliga pressmeddelandet planerade att delta och visa den nya produkten på Embedded World 2020 i Nürnberg, Tyskland, den 25–27 februari, har företaget beslutat att inte delta på grund av rådande omständigheter.
TOKYO, 23 januari 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag lanseringen av en 7,0-tums WVGA TFT-LCD-modul utrustad med en inbyggd NFC1-antenn med kort räckvidd och en PCT-panel (Projected Capacitive Touch). Den nya modulen är utformad för användning i en mängd olika tillämpningar, t.ex. terminaler för åtkomstsystem. Provförsäljning börjar den 31 mars 2020 via Mitsubishi Electrics kontor globalt.
Mitsubishi Electric TFT-LCD-färgmodul med NFC-antenn och PCT-panel (Projected Capacitive Touch), modell AN070MC11ADA11
Med sina inbyggda NFC-antenner sparar de nya modulerna utrymme, gör användningen enklare och förbättrar distributionen av NFC-aktiverade tjänster och enheter.
De nya produkterna kommer att visas på Embedded World 2020 i Nürnberg, Tyskland, den 25 till 27 februari.
Produkt | Modell | Storlek på display | Upplösning | Provleveranser |
---|---|---|---|---|
TFT-LCD-moduler med PCT-paneler (Projected Capacitive Touch) | AN070MC11ADA11 | 7,0 tum | WVGA | Den 31 mars 2020 |
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.