Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3327
TOKYO, 17 januari 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har satt upp ambitiösa mål för minskade utsläpp av växthusgaser till 2030. Målen har godkänts av Science-Based Targets initiative1 (SBTi) som åtgärder som bidrar till att ”hålla den globala uppvärmningen under 2 °C i förhållande till förindustriella temperaturer”, vilket är ett viktigt mål för Parisavtalet. Mitsubishi Electric Group fortsätter sitt mångåriga arbete med att bidra till en hållbar framtid genom att minska utsläppen av växthusgaser inom sina många affärsområden.
Kategori 1 och 2 | Mitsubishi Electric åtar sig att minska de totala utsläppen av växthusgaser i kategori 1 och 2 med 18 % till 2030, jämfört med basåret 2016.2 |
---|---|
Kategori 3 | Mitsubishi Electric åtar sig att minska de totala utsläppen av växthusgaser i kategori 3 med 15 % till 2030, jämfört med basåret 2018.3 |
Koncernen ser sitt bidrag till miljön som en nyckeluppgift och har publicerat en ”vision om miljömässig hållbarhet 2050”4 som anger ”nyckelinitiativ” baserade på företagets ”miljödeklaration” och ”tre miljöinsatsriktlinjer” för 2050. Genom långsiktiga mål baserade på internationella avtal strävar Mitsubishi Electric Group efter att uppnå de godkända målen genom att minska utsläppen av växthusgaser i hela värdekedjan, från utvinning av råmaterial till tillverkning, försäljning, distribution, användning och avfallshantering.
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.