Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3313
Tokyo, 10 oktober 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade att deras 160 kV mekaniska HVDC*-kretsbrytarprotoyp (mekanisk DCCB) framgångsrikt har avbrutit toppströmmen på 16 kA som orsakar fel i ett verkligt system inom 7 millisekunder: ett testkrav som anges i projektet PROMOTioN**. Testet utfördes som en del av det EU-finansierade forskningsprojektet PROMOTioN på KEMA:s högeffektslaboratorier hos DNV-GL, en internationell test- och certifieringstjänst baserad i Nederländerna.
Efter det framgångsrika testet fortsätter nu Mitsubishi Electric med kommersialisering av DCCB. Den beprövade tillförlitligheten hos komponenterna förväntas bidra till att utveckla stabila, tillförlitliga och ekonomiska DC-kraftnät.
Den 160 kV mekaniska DCCB-prototyp som användes i testerna
HVDC-transmission är ett billigare alternativ till AC-transmission och drar nytta av lägre effektförlust över långa avstånd. Det är effektivt för att ansluta offshore-vindkraftparker till kraftnät på land i Europa, särskilt i Nordsjön och Östersjön. På senare år har kravet på högre tillförlitlighet och lägre kostnad för DCCB:er ökat, vilket drivs av behovet av att utöka HVDC-transmissionsnätverken och säkerställa en mer kontinuerlig och stabil drift.
AC-strömmen kan brytas vid nollströmmen i varje halvcykel, men vid DC-brytning måste nollströmmen skapas artificiellt, eftersom den saknar naturlig nollström. Dessutom används omvandlare för att konvertera AC till DC före transmission, och det är därför nödvändigt att avbryta all onormal ström innan omvandlarna stängs av i händelse av spänningsfall vid fel. Höghastighetsbrytning inom några millisekunder krävs därför för DCCB. Mitsubishi Electric har framgångsrikt avbrutit DC-strömmen med en mekanisk DCCB-prototyp, som kan skapa nollström artificiellt inom sådana minimala tidsramar.
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.