Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3277
TOKYO, 23 april 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man lanserar tre nya TFT-LCD-moduler som inte bara lämpar sig för bilar utan även för industriell utrustning såsom fartyg eller bygg- och jordbruksmaskiner som kräver stora skärmar i kombination med höga prestanda och överlägsen kvalitet. Försäljningen börjar 16 juli via Mitsubishi Electrics kontor över hela världen. De nya modellerna kommer att demonstreras vid Society for Information Display (SID) Display Week i San Jose, Kalifornien 14–16 maj.
Mitsubishi Electrics nya TFT-LCD-moduler
(från vänster: AA103AE01, AA123AF01 och AA150AC01)
Produkt | Storlek | Upplösning | Modell | Frakt |
---|---|---|---|---|
TFT-LCD-modul | 10,25 tum | Wide HD | AA103AE01 | Den 16 juli 2019 |
12,3 tum | Wide HD | AA123AF01 | ||
15,0 tum | Wide HD | AA150AC01 |
Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.