Pressmeddelande

Mitsubishi Electric lägger till nya funktioner till ”MELFA Smart Plus Card”AI-tekniken ”Maisart” möjliggör förebyggande underhåll och förbättrad användbarhet för kraftsensorer

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3276

TOKYO, 23 april 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man den 26 april 2019 släpper ”MELFA Smart Plus Card Pack” och ”MELFA Smart Plus Card” med förebyggande underhåll och förbättrad kraftsensor för uppgraderade funktioner hos industrirobotar i MELFA-FR-serien. De nya funktionerna använder Mitsubishi Electrics ursprungliga, kompakta AI-teknik, Maisart®1 för att minska takt- och starttiden med 60 % och samtidigt bidra till ökad produktivitet i tillverkningsanläggningarna.

  1. *1Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology
  • MELFA Smart Plus Card

  • Ett tillskott till MELFA-FR-serien

Produktegenskaper

  1. 1) Minskar driftstoppen genom att upptäcka avvikelser i förväg (förebyggande underhåll)
    • Funktionen för förebyggande underhåll använder Maisart för att upptäcka och ge tidiga varningar när det förekommer avvikelser i robotars driftsystemprodukter*2, vilket bidrar till att minska driftstoppen.
    • Allt som behövs för noggrant, förebyggande underhåll är att sätta in kortet i robotens styrenhet, utan att behöva lägga till en annan enhet eller sensor.
    1. *2 Växellådor, motorns omkodare och batterier för att spara positionsinformation

  2. 2) Förkortad cykeltid med automatisk parameterinställning (förbättrad kraftsensor)
    • Maisart justerar automatiskt parametrar för system som utnyttjar kraftsensorer*3.
    • Takttiden minskas med 60 %*4 jämfört med konventionella metoder genom att reglera trycket på målobjekt, vilket bidrar till att uppnå högre hastighet genom att arbeta på ett sätt som liknar hur en skicklig människa arbetar.
    1. *3 Växellådor, motorns omkodare och batterier för att spara positionsinformation
    2. *4 Jämfört med referensvärdet för anslutning av kontakter baserat på villkor som definierats Mitsubishi Electric

  3. 3) Kortare starttid tack vara automatiskt genererade program (förbättrad kraftsensor)
    • Endast start- och slutpunkter behöver anges för att automatiskt generera ett program för kortast möjliga drifttid.
    • Förkortar systemets starttid med 60 %*4 jämfört med konventionella metoder.

Lanseringsschema

Produktnamn Modellnamn Huvudspecifikationer Pris Utgivningsdatum Säljmål FY2019
MELFA Smart Plus Card Pack 2F-DQ520 Utrustad med alla sju funktioner*5, inklusive förebyggande underhåll och förbättrade funktioner för kraftsensorer Öppet pris April 26 200 enheter
MELFA Smart Plus Card 2F-DQ521 Någon av funktionerna hos MELFA Smart Plus Card Pack*5, till exempel förebyggande underhåll eller förbättrad kraftsensor. Öppet pris
  1. *5 Se funktioner hos MELFA Smart Plus i tabellen i det fullständiga dokumentet

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar