FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3263
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Marknadsledande bildkvalitet och brett driftstemperaturområde för utomhus- och mobilanvändning
Tokyo den 20 februari 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade i dag den kommande lanseringen av en ny 4,3-tums transflektiv TFT-LCD-modul med WQVGA-upplösning för användning utomhus eller i mobila mätinstrument, inklusive mobila industridatorer, GPS-enheter för marint bruk och mycket mer. Modellen har bild av högsta kvalitet, är tunn och lätt, och kan användas mellan -30 och +85 °C. Provförsäljningen börjar den 1 april via Mitsubishi Electrics kontor över hela världen.
AC043NB01
Transflektiva TFT-LCD-färgmoduler från Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric räknar med att den nya transflektiva modulen kommer att möta den ökade efterfrågan på TFT-LCD-skärmar med överlägsen sikt utomhus, förlängd batterilivslängd och låg värmeavgivning som är både tunna och lätta.
Produkt | Modell | Storlek på display | Upplösning | Gränssnitt | Leverans |
---|---|---|---|---|---|
Transflektiv TFT-LCD- modul |
AC043NB01 | 4,3 tum | WQVGA | CMOS | 1 april 2019 |
Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.