FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3237
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Förväntas bidra till större kommunikationskapacitet och minska strömförbrukningen för mobilbasstationer
TOKYO, 10 januari 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag sin utveckling av världens första* digitalt styrda GaN-förstärkare (Gallium Nitrid) med ultra wideband som är kompatibel med ett världsledande intervall av sub-6GHz-band som är fokuserade på femte generationens (5G) mobilkommunikationssystem. Med en energieffektiv** klassning på över 40 % förväntas förstärkaren bidra till större kommunikationskapacitet och minskad strömförbrukning för mobilbasstationer.
* Enligt forskning från Mitsubishi Electric från den 10 januari 2019
** Uteffektnivå motsvarande 6,5 dB PAPR-modulerad signal (Peak-to-Average Power Ratio)
Digitalt styrd GaN-förstärkare med ultra wideband
Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.