FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3235
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Oöverträffat puls-ljus med 3,0 W uteffekt ger extra ljusstarka och miniatyriserade projektorer
TOKYO, 19 december 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man lanserar puls-laserdioden (LD) ML562G86 för projektorer med livfullt 638 nanometer (nm) rött ljus, världsledande uteffekt på 3,0 W under pulsdrift och Mean Time To Failure1 (MTTF) med över 20 000 timmar, den 1 april 2019. Den höga uteffekten på ML562G86 och det breda driftstemperaturområdet bidrar till förbättrad projektorluminans och miniatyrisering. Provförsäljning börjar den 11 januari 2019.
1 Standardutvärdering av tillförlitlighet
Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.