FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3231
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Kombination av tålig konstruktion och snygg design är perfekt för bilar och fritidsbåtar
TOKYO, 26 november 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har tagit fram teknik för masstillverkning av en ny böjd (konkav) färg-TFT-LCD-modul som tål tuffa omgivningar och extrema temperaturer vilket, i kombination med den snygga designen, gör den perfekt för bilar och fritidsbåtar. Modulen har en krökningsradie från 700 mm till mindre än 1 000 mm och samma optiska prestanda som platta skärmar. Mitsubishi Electric tar nu emot beställningar av den nya modulen.
Den nya modulen demonstreras på bauma CHINA 2018 i Shanghai, Kina från 27–30 november.
Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.