FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3214
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Mångsidig modell utvecklad för medicinsk utrustning och industriella enheter
TOKYO, 26 september 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att de lanserar en ny 12,3-tums Wide HD TFT-LCD-modul för industriellt bruk, bland annat medicinsk utrustning, maskinverktyg och mycket annat. Den nya TFT-LCD-skärmen har alla funktioner man kan önska sig, inklusive en extra bred skärm, 176 graders extra breda horisontella/vertikala visningsvinklar, högupplöst Wide HD (1 920 × 720 punkter), superhög ljusstyrka på 1 600 cd/m2, högt kontrastförhållande på 1 000:1 och ett brett drifttemperaturområde från -40 till 80 grader Celsius. Provförsäljning börjar den 1 november via Mitsubishi Electrics kontor globalt.
Mitsubishi Electric TFT-LCD-färgmodul (AA123AD11)
Mitsubishi Electric förväntar sig att den nya TFT-LCD-skärmen ska klara en mängd uppgifter och installationskrav tack vare bred skärm, breda visningsvinklar, extra hög ljusstyrka, hög kontrast, och extra hög temperaturtålighet.
Mitsubishi Electric erbjuder nu 35 TFT-LCD-moduler med extra breda visningsvinklar.
Produkt | Modell | Leveransdatum |
---|---|---|
12,3-tums Wide HD TFT-LCD-modul | AA123AD11 | 1 november 2018 |
Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.