FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3208
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Perfekt för mångsidiga mätinstrument och industriella enheter för utomhusbruk
TOKYO, 22 augusti 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag den kommande lanseringen av en ny 7,0-tums WXGA TFT-LCD-modul för industriellt bruk, inklusive mätinstrument och enheter för utomhusbruk med mera. Modulen ger en oöverträffad kombination av högupplöst WXGA (1,280 × 768 punkter), mycket bred 176-graders horisontell/vertikal betraktningsvinkel, hög ljusstyrka på 1 000 cd/m2, högt kontrastförhållande på 1 000:1, temperaturintervall på -40 till 80 grader Celsius och högt motstånd mot vibrationer. Provförsäljning börjar den 20 september via Mitsubishi Electrics kontor globalt.
Mitsubishi Electric TFT-LCD-färgmodulen
AA070TA11
Den nya TFT-LCD-modulen uppfyller en ökande efterfrågan på marknaden för mångsidiga tillämpningar och installationer som kräver funktioner som hög upplösning, breda betraktningsvinklar, hög ljusstyrka och ett högt motstånd mot vibrationer och extrema temperaturer.
Mitsubishi Electric erbjuder nu 34 TFT-LCD-moduler med mycket bred betraktningsvinkel.
Produkt | Modell | LED-drivrutin | Provleveranser |
---|---|---|---|
7,0-tums WXGA TFT-LCD-modul | AA070TA01 | Implementerad | 20 september 2018 |
AA070TA11 | ─ |
Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.