FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr. 3182

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric levererar hissar och rulltrappor till The Avenues, en av Kuwaits största gallerior

133 enheter, inklusive 2 spiralrulltrappor

PDF-version (PDF:231.8KB)

TOKYO, 27 februari 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har levererat 69 hissar och 64 rulltrappor, inklusive 2 spiralrulltrappor – 133 enheter totalt – för den fjärde expansionsfasen vid The Avenues, en av Kuwaits största köpcentrum med mer än 800 butiker.

The Avenues/spiralrulltrappor i "Prestige"-lyxshoppingdistrikt

De unika spiralrulltrapporna, skapade med egenutvecklad rulltrappeteknik från Mitsubishi Electric som inget annat företag har kunnat kopiera, ger en atmosfär av arkitektonisk elegans och finess till det stora atriumet i köpcentrets ”Prestige”-lyxshoppingdistrikt. Hissarna tar mellan 14 och 27 passagerare och har en nominell hastighet på 60 meter per minut.

The Avenues Phase IV Expansion

Plats Al-Rai- 5th Ring Road – mellan Ghazali Street & Mohammed Bin Alqasem Street, Kuwait
Operatör Mabanee Company S.A.K.
Mjuk öppning Februari 2018
Huvudanvändning Shoppingcentrum

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.