FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3141
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Kommer att användas i fordon från Mercedes-Benz
TOKYO, 26 oktober 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har startat massproduktion av bilbranschens första vevaxelmonterade integrerade startmotorgenerator (ISG) för 48 V-hybridfordon, som ska monteras i fordon från Mercedes-Benz. Systemet kommer att visas under 45th Tokyo Motor Show 2017 i utställningskomplexet Tokyo Big Sight från 27 oktober till 5 november.
ISG-system för vevaxel för 48 V-hybrid
Efterfrågan på 48 V-hybridfordon, som ger utmärkt bränsleeffektivitet till relativt överkomliga kostnader, förväntas öka, särskilt i Europa. Mitsubishi Electric har utvecklat sitt ISG-system – ett direktdrivet vevaxelsystem för tomgång-stopp-start, energiåtervinning och vridmomentshjälp – för att uppnå högre uteffekt och bättre bränsleekonomi i 48 V-hybridfordon. Mitsubishi Electric kommer att fortsätta utveckla allt mindre, lättare och mer kraftfulla ISG-system för att öka bränsleeffektiviteten och minska CO2-utsläppen.
Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.