FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3127
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Lämplig för mätinstrument och handhållna enheter
TOKYO, 6 september, 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag den kommande lanseringen av en ny 10,1-tums WXGA TFT-LCD-modul för industriella applikationer, inklusive mätinstrument och handhållna enheter. Modulen ger en oöverträffad kombination av högupplöst WXGA (1 280xE00 punkter), superbred 170-graders horisontell/vertikal betraktningsvinkel, 1 000 cd/m2 hög ljusstyrka, temperaturintervall på -40 till 80 grader Celsius samt tunn och lätt design. Provförsäljning börjar den 1 oktober via Mitsubishi Electrics kontor globalt.
Mitsubishi Electric TFT-LCD-färgmodulen AA101TA12
Den nya TFT-LCD-modulen kommer att tillfredsställa marknadens ökande krav på hög upplösning, breda betraktningsvinklar, hög ljusstyrka och motståndskraft mot extrema miljöer för mångsidiga tillämpningar och installationer. Mitsubishi Electric erbjuder nu 31 TFT-LCD-moduler med superbred betraktningsvinkel.
Produkt | Modell | Provleverans |
---|---|---|
10,1-tums WXGA TFT-LCD-modul |
AA101TA12 | 1 oktober, 2017 |
Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.