FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3103
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
TOKYO, 8 maj 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag lanseringen av 19,0-tums SXGA TFT-LCD-färgmoduler som är försedda med projektionskapacitiva pekpaneler och som har täckglas med en tjocklek på upp till fem millimeter. Provförsäljning börjar den 30 juni via Mitsubishi Electrics kontor globalt. Den nya modulen kommer presenteras under den 20:e Embedded Systems Expo (ESEC Spring) vid utställningskomplexet Tokyo Big Sight från 10 till 12 maj.
Mitsubishi Electric TFT-LCD-färgmodul med projektionskapacitiva pekpaneler
AA190EB02-PCAP
Den nya modulen uppfyller ökade krav från industrin vad gäller täckglas som är extra tjockt och som går att använda med handskar. Den gör det även möjligt att använda flerpeksfunktioner och göra noggranna avkänningar när skärmen är blöt. Kombinationen av dessa banbrytande pekfunktioner och Mitsubishi Electrics beprövade TFT-LCD-teknik stödjer olika tillämpningar och installationer.
Produkt | Modell | Storlek på display | Upplösning | LED-drivare | Frakt |
---|---|---|---|---|---|
TFT-LCD-modul med projektionskapacitiv pekpanel |
AA190EB02-PCAP | 19,0 tum | SXGA | Levereras | 30 juni 2017 |
Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.