FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3100
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Marknadsledande bildkvalitet och brett driftstemperaturområde för utomhus- och mobilanvändning
TOKYO, 20 april, 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag den kommande lanseringen av den nya Transflective-seriens 8,4-tums VGA- och 10,4-tums XGA TFT-LCD-moduler för tillämpningar utomhus eller mobila tillämpningar, inklusive jordbruksfordon, marin GPS, mobila industriella datorer och mer därtill. Båda tar högkvalitativa bilder och har driftstemperaturer på -30 till 80 grader Celsius. Provförsäljning börjar den 31 maj via Mitsubishi Electrics kontor globalt.
Modulerna kommer att ställas ut under den 20:e Embedded Systems Expo (ESEC Spring) vid utställningskomplexet Tokyo Big Sight från 10 till 12 maj.
Mitsubishi Electric TFT-LCD-moduler i Color Transflective-serien
Mitsubishi Electric räknar med att dess nya Transflective-moduler kommer att möta ökande marknadsefterfrågan på TFT-LCD-skärmar, som ger överlägsen sikt utomhus, förlängd batterilivslängd och låg värmestrålning för mångsidiga applikationer.
Produkt | Modell | Storlek på display | Upplösning | Gränssnitt | Frakt |
---|---|---|---|---|---|
TFT-LCD -modul i Transflective -serien |
AA084VM11 | 8,4 tum | VGA | LVDS | 31 maj, 2017 |
AA104XL12 | 10,4 tum | XGA |
Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.