FÖR OMEDELBAR PUBLICERING NR 3084
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Hög vibrationsbeständighet, brett drifttemperatursområde och mycket breda visningsvinklar
TOKYO, 22 februari, 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag den kommande lanseringen av nya TFT-LCD-moduler i Tough-serien – vilket är en WVGA-modell för en rad olika tillämpningar inom konstruktion, jordbruksfordon, fabriker och mer därtill. Modulen finns tillgänglig i versioner på 7,0 tum och 8,0 tum och tål vibrationer på upp till 6,8 G – vilket är sju gånger så mycket som konventionella modeller – ett drifttemperaturområde på -40 till 85 grader Celsius och en oöverträffad kombination av mycket breda horisontella och vertikala visningsvinklar på 170 grader. Provförsäljning börjar den 31 mars via Mitsubishi Electrics kontor globalt.
Mitsubishi Electric TFT-LCD-färgmodulen AT070MP11 i Tough-serien
Den nya modulen förväntas möta ökande efterfrågan på marknaden för TFT-LCD-skärmar med robust motståndskraft mot extrema temperaturer och starka vibrationer.
*AT070MP11: 1 100 cd/m2, AT080MD11: 1 000 cd/m2
Produkt | Modell | Storlek på display |
Upplösning | Ljusstyrka (cd/m2) |
Frakt |
---|---|---|---|---|---|
TFT-LCD-modul i Tough-serien |
AT070MP11 | 7,0 tum | WVGA | 1 100 | 31 mars, 2017 |
AT080MD11 | 8,0 tum | 1 000 | 30 april, 2017 |
Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.