Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3495
TOKYO, 3 mars 2022 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget börjar leverera prover av sin 50 Gbit/s DFB-laserdiod (Distributed-Feedback) för optisk fiberkommunikation i femte generationens (5G) mobilbasstationer den 4 mars. Den nya dioden är helt kompatibel med alla relevanta standarder för optisk transceiver och uppfyller branschens bredaste* drifttemperaturområde för snabb dataöverföring med stor kapacitet i 5G-mobilnätverk. Enheten visas upp på Optical Fiber Communication Conference and Exhibition (OFC) 2022 i Los Angeles, Kalifornien från 8 till 10 mars.
50 Gbit/s DFB-laserdiod (ML771AA74T)
Produkt | Modell | Våglängd | Drifttemperatur | Optisk uteffekt | Provleveranser |
---|---|---|---|---|---|
50 Gbit/s DFB- laserdiod |
ML771AA74T | 1 310 nm | -40 °C till 90 °C | 8mW | Den 4 mars 2022 |
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.