Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3485
TOKYO, 8 februari 2022 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att de har gjort sin första leverans av framdrivningssystem för 28 AMLD eldrivna fjärrtåg som drivs av den franska nationella tågoperatören SNCF Voyageurs. Med leveransen, som gjordes till den spanska tågbyggaren Construcciones y Auxiliar de FerroCarles, S.A. (CAF), en SNCF Voyageurs-entreprenör, menar Mitsubishi Electric att det inte bara är det första japanska företaget som levererar drivsystem till elektriska tåg som drivs av SNCF Voyageurs utan även världens första företag som levererar takmonterade omvandlare och växelriktare med naturliga luftkylningssystem och huvudtransformatorer för eldrivna tåg. I ett samarbete med den spanska filialen av Mitsubishi Electric Europe B.V. strävar Mitsubishi Electric nu efter att ytterligare stärka sin verksamhet för transportsystem i Europa.
SNCF Voyageurs eldrivna fjärrtåg
Drivsystemets takmonterade omvandlare och växelriktare med naturligt luftkylningssystem
SNCF Voyageurs och CAF valde Mitsubishi Electric som leverantör efter deras fördelaktiga utvärdering av prototyper av huvudtransformatorer som levererades i december 2017 för ett Z2N-pendeltåg och T4-spårvagnståg i Paris.* SNCF Voyageurs och CAF utvärderade Mitsubishi Electrics leveransprestanda samt låga underhållskostnader och höga prestanda hos den takmonterade omvandlaren och växelriktaren med naturlig luftkylning.
Entreprenör | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF) |
---|---|
Detaljer | Leverans av drivutrustning (drivmotorer, omvandlare och växelriktare och huvudtransformatorer) för 28 eldrivna fjärrtåg (Automotries Moyenne et Longue Distance) |
Första leverans | Den första leveransen av drivutrustning gjordes i december 2021. |
Namn | SNCF Voyageurs |
---|---|
Grundades | 2020 |
Huvudkontor | Saint-Denis, Frankrike |
Nätverksstorlek | Cirka 30 000 km |
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.