Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr. 3309
TOKYO, 3 oktober 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag lanseringen av en 12,1-tums WXGA TFT-LCD-modul som är utformad för användning i tuffa utomhusmiljöer, till exempel på byggarbetsplatser, i tunga fordon, industriella tillämpningar och inom lantbruket.
De nya modulerna har en oöverträffad kombination av avancerade funktioner, inklusive hög WXGA-upplösning (1 280 × 800 pixlar), superbred 176-graders horisontell/vertikal betraktningsvinkel och en hög ljusstyrka på 1 500 cd/m2. De har även högt kontrastförhållande på 1 000:1, temperaturområde från -40 till +80 grader Celsius och högt motstånd mot vibrationer, attribut som i allt högre grad efterfrågas på marknaden.
Provförsäljning inleds globalt den 31 oktober via Mitsubishi Electrics kontor.
Mitsubishi Electric TFT-LCD-färgmodul
AA121TJ11
Produkt | Storlek | Upplösning | Modell | LED-drivare | Provleveranser |
---|---|---|---|---|---|
TFT-LCD-modul | 12,1 tum | WXGA | AA121TJ01 | Implementerat | 31 oktober 2019 |
AA121TJ11 | Ej implementerat |
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.