Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3299
Tokyo, 4 september 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har utvecklat vad som tros vara den första* metallkorrosionssensorn som är tillräckligt liten för att kunna monteras på kretskort. Den nya sensorn använder teknik för övervakning av metallkorrosion som utvecklats av Mitsubishi Electric och som detekterar graden av den korrosion på metallkomponenter som orsakas av korrosiva gaser, t.ex. svavelföreningar i atmosfären. Genom att använda flera givare med olika korrosionsmotstånd kan korrosionsgraden upptäckas stegvis, vilket förhindrar att utrustningen går sönder. Mitsubishi Electric planerar att införa den nya tekniken i sitt eget sortiment av industriutrustning.
Exempel på användningsområden för den nya sensorn
När metaller exponeras för korrosiva gaser i atmosfären utvecklas korrosionen från ytan till insidan och förvandlas till rost. Eftersom rostens elektriska motstånd är tiotusentals gånger högre än metallens kan korrosionsförloppet mätas genom att man mäter ökningen av det elektriska motståndet.
Konfiguration av korrosionssensorn |
|
---|---|
Mått (B×D) |
1,6 mm × 0,8 mm – måtten är samma oavsett metallfilmens material och tjocklek eller resistorernas motståndsnivå |
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.