FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3258

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utvecklar simuleringsteknik för drift av nollenergibyggnader

Hjälper till med att avgöra vilka inställningar som är optimala för energibesparingar och komfortnivåer i nollenergibyggnader

PDF-version (PDF:253.4KB)

Tokyo den 13 februari 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade i dag att man har utvecklat en simuleringsteknik för att prognosticera energiförbrukning och komfortnivåer vid drift av nollenergibyggnader (ZEB). Den nya tekniken hjälper byggnadsenergiansvariga att på ett enkelt och effektivt sätt avgöra vilka inställningar som är optimala för balansering av energibesparingar och komfortnivåer i nollenergibyggnader.

Översikt över simuleringstekniken för drift av nollenergibyggnader

Viktiga egenskaper

1)
Mycket exakta prognoser för energibesparingar och komfortnivåer baserat på simuleringar
Simuleringsdata skapas för varje byggnad baserat på data för byggnadsinformationsmodellering (BIM), som information om byggnaden och den utrustning som är installerad i byggnaden. I simuleringen ingår även väderinformation och utrustningsscheman och -inställningar, vilket ytterligare förbättrar noggrannheten för simuleringen vid prognosticering av energibesparingar. Tekniken används även till att prognosticera komfortnivåer baserat på temperatur, fuktighet, vindhastighet osv.
2)
Driftplaner baserade på simuleringar gör att byggnadsenergiansvariga kan arbeta på ett mer effektivt sätt
Med hjälp av simuleringar kan den byggnadsenergiansvariga analysera energiförbrukningen och jämföra byggnadens designvärden för användning av våningar/rum, utrustningstyper osv. mot de prognosticerade värdena för simuleringen. Med den här processen kan ansvariga enkelt identifiera eventuella stora avvikelser mellan designvärdena och de prognosticerade värdena. Vid den typen av avvikelser kan den ansvariga först utföra en simulering med de nya inställningarna för luftkonditioneringsutrustning, belysning och annan utrustning för att se om ändringarna gör att det går att få de prognosticerade värdena att komma tillräckligt nära designvärdena. Det går även att använda simuleringar till att prognosticera komfortnivåer och balansera dem mot energibesparingar. Dessutom innebär möjligheten att hitta rätt inställningar innan utrustningen återställs att den energiansvarigas arbetsbelastning minskar, och när inställningarna faktiskt har ändrats går det enkelt att bekräfta förhållanden med hjälp av skärmen för energiprestanda och 3D-skärmen för temperaturfördelning i systemet.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.