Pressmeddelande

Mitsubishi Electric lanserar effekthalvledarmodulen "SLIMDIP-Z"Hög märkström på 30 A bidrar till att förenkla och minska växelriktarsystem i apparater

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3564

SLIMDIP-Z


TOKYO, 13 december 2022Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att dess nya effekthalvledarmodulen SLIMDIP-Z, med en extra hög märkström på 30 A för användning i växelriktarsystem för hushållsapparater, lanseras i februari 2023. Den kompakta modulen gör det möjligt för SLIMDIP™-serien att möta en bredare effekt- och storleksefterfrågan på växelriktarenheter, särskilt genom att förenkla och minska storleken på multifunktionella och sofistikerade produkter som luftkonditioneringsapparater, tvättmaskiner och kylskåp.

Efterfrågan växer för effekthalvledare som effektivt omvandlar elektrisk ström för att förverkliga en värld med låga koldioxidutsläpp. 1997 lanserade Mitsubishi Electric sin första DIPIPM™ som en intelligent effektmodul med höga prestanda med en överföringsformstruktur med omkopplingsenhet och IC-styrkrets för drift och skydd av omkopplingselementet. Sedan dess har DIPIPM-moduler anpassats särskilt för användning i stora apparater och växelriktare för industriella motorer, vilket har bidragit till minskad storlek på växelriktarkorten och förbättrad energieffektivitet.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar