FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3136

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric lanserar EMIRAI 4 Smart Mobility konceptbil

Nästa generations förarhjälpsteknik förverkligar säkrare och mer praktisk transport

PDF-version (PDF:219.5KB)

TOKYO, 16 oktober 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) presenterade idag sin konceptbil EMIRAI 4 som har nästa generations förarhjälpsteknik som förväntas bidra till att minska trafikolyckor och bidra till allt mer säker, bekväm och miljövänlig transport. EMIRAI 4 kommer att visas under 45th Tokyo Motor Show 2017 på Tokyo Big Sight mässhall från 27 oktober till 5 november.

EMIRAI 4

EMIRAI 4, interiör

Under temat ”Känner med dig: bekväm, säker och bekväm för alla”, har utvecklingen av den nya konceptbilen utnyttjat tre specifika forskningsområden: elektrifiering, autonom bilkörning och anslutning. EMIRAI 4 har nästa generations förarhjälpstekniker såsom människa-maskin-gränssnitt (HMI), föraravkänning och belysningssystem. HMI-innovationer som ingår i EMIRAI 4 innefattar:

– Varningsdisplay med förstärkt verklighet: Förstärkt verklighet, genom att använda positionsgivare med hög grad av exakthet i kombination med mycket exakta 3D-kartor och gps-teknik, framhäver vägen. De vita vägmarkeringarna visas på varningsdisplayen för att vägleda förare säkert även i dåligt väder och andra väderförhållanden med dålig sikt.

– Display med reglage: Ett intuitivt skjutreglage hjälper föraren att styra olika funktioner utan att ta ögonen från vägen. Funktioner som är tillgängliga via det skjutbara reglaget kan enkelt ändras och konsolideras till angivna grupperingar, vilket bidrar till att förenkla mitteninteriören.

– Display med korsande bilder: En halv spegel med diagonal LCD-panel och en vertikal, virtuell bild från en annan LCD-panel ger tydliga 3D-bilder av miljön runt fordonet och synliga varningar i form av vertikala bilder.

Föraravkänning

En vidvinkelsinteriörkamera övervakar både föraren och passageraren fram genom att spåra passagerarnas huvuden och ställningar för att upptäcka potentiellt farliga köregenskaper. Den ger även säker och smidig växling mellan automatisk och manuell körning. Detta system ger också komfort för var och en genom att man kan ändra luftkonditioneringsinställningar osv.

Belysningssystem

Sensorer i bilens kaross upptäcker när en dörr är på väg att öppnas, vilket aktiverar en kontrollampa som projiceras på vägbanan och en annan lampa lyser på bilens kaross. Båda hjälper närliggande fordon och fotgängare att genast inse att en dörr är på väg att öppnas.

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.